This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:SPI 通信

Guru**** 1837860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8694
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747555/ads8694-spi-communication

器件型号:ADS8694

在尝试读取/写入寄存器时、从 ADS8694获取预期行为时遇到一些问题。 想知道我是否可以参考任何代码示例以确保正确连接。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    遗憾的是、我们没有 ADS8694的代码示例。  在为 ADC 加电后、您能否在不对寄存器进行编程的情况下获得正确的输出转换代码? 您能否澄清一下您要将哪个寄存器和哪个命令/操作代码编程到 ADC? 您通过从 ADC 读取得到了什么结果? SDI、SDO、SCLK 和/CS 的示波器图将非常有助于解决该问题。 谢谢。

    此致

    戴尔