This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:AFE5851能否使用直流耦合对直流模拟输入进行采样

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746329/afe5851-could-afe5851-sample-dc-analog-input-with-dc-coupling

器件型号:AFE5851

您好!  

我有一个需要32路模拟输入的图像应用。 我使用两个 AFE5851芯片进行设计。 模拟输入由放大器输出直接驱动、该放大器输出具有50欧姆的串行电阻器。 放大器输出为1.1VDC 加上0 ~ 1V 交流信号。  

我的问题是:如果所有32个通道都具有1.5VDC 输入、AFE5851能否提供正确的数字读数?

最棒的

秀炎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiuyan、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5851。
    我们将对此进行研究、并将很快答复您。

    谢谢!
    此致、
    陈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiuyan、

    你过得怎么样?

    感谢您使用 AFE5851器件。

    根据 AFE5851数据表、

    输入信号范围应 介于1.1V 至2.1V 之间。

    因为 VCM 约为1.6V。

    如果您的放大器输出无法在此范围内运行、

    我们建议在输入引脚处添加一个串行电容器(例如、Ch1 Input)

    如 数据表中的下图所示。


    非常感谢!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Kung。 对于我们的应用、模拟输入的交流耦合效果不好。 我们的信号范围在1.1V 至2.1V 之间、具体取决于驱动的电阻为50欧姆、AFE 在内部驱动的电阻为5K 欧姆。
    从您提到的图31中、指示为"AC 耦合"的两个开关应打开、以便对直流模拟输入进行采样。
    此开关是由通用寄存器21[0]、33[0]还是7[1]配置的?
    GPR 值的默认值是多少? 上电后是否应配置所有 GPR 值?

    最棒的
    秀炎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiuyan、

    你过得怎么样?

    AFE5851器件数据表给出了建议

    器件上电后、必须初始化内部寄存器。

    然后、我们可以确保所有内部寄存器都已确认。

    默认值均为零。

    请查看数据表:


    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Chen Kung。
    我想我现在已经准备好了。 你有一个美好的周末!
    秀炎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiuyan、

    感谢您使用 AFE5851器件。

    如果您要选择使用 VCA 交流耦合(如上图31所示)、

    您可以从数据表中看到信号响应图、如下所示:

    在这种情况下、您还可以启用"高通滤波器(设置 K=2)"等。

    然后、您可以看到增益的最终频率响应、如下所示:

    谢谢、此致、

    陈