This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC07D1520:校准期间的 ADC07D1520 DCLK 输出

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC07D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747492/adc07d1520-adc07d1520-dclk-output-during-calibration

器件型号:ADC07D1520

您好!

我希望即使在 ADC 校准期间、DCLK 也始终保持运行。 根据数据表第8/53页、这是可行的、但校准的电阻微调部分应在首次上电校准周期后禁用。

 '如果系统要求 DCLK 在一个校准周期内持续运行、可通过将扩展配置寄存器中的电阻器调整禁用(RTD)位设定为逻辑高电平来禁用这个周期的端接电阻器调整部分。 这将禁用加电校准期间发生的初始修整之后的所有后续端接电阻器修整。 除非禁用了电阻器修整、否则不建议将此输出用作系统时钟。"

 

 我在扩展控制模式下使用的是 ADC07D1520、同时连接了非并行控制引脚。   

**禁用电阻微调校准部分的副作用是什么?

**校准的其余部分是否正常??

** DCLK+/-将持续运行,如数据表所述??

请提供建议。

谢谢、

-Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reza、

    我们将了解您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Reza

    关于您的问题:

    **禁用电阻微调校准部分的副作用是什么?

    输入端接电阻器将不会被修整。 如果 ADC 温度发生较大变化、则输入电阻值可能会有所变化。

    **校准的其余部分是否正常??

    是的、ADC 线性度、偏移和满量程范围校准将正常工作。

    ** DCLK+/-将持续运行,如数据表所述??

    是的。 一旦电阻器修整禁用被设定、即使在校准期间、DCLK 输出也将持续运行。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jim 和 Dan:

    感谢您的快速、清晰的回答!

    此致、
    -Reza