This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 应用手册 SBAA188图7。 如何计算 CP?

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747501/in-application-note-sbaa188-figure-7-how-to-calculate-cp

器件型号:ADS1293

你(们)好  

在应用手册 SBAA188 (使用右腿驱动放大器改善共模抑制) 中、图7。 如何计算 CP?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PYT:

    感谢您的发帖!

    应用手册指出:"选择 CP 值时、RP 和 CP 的结果为零、频率约为60Hz。" 表1. 显示了 Rp 和高精度实验室的不同值、可通过这些实验来帮助理解极点和零点、位于: training.ti.com/.../1211 -带宽1 - slides.pdf 、位于第4页。