This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:AGND & AMP;ADS1299中的 DGND 连接原理图

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747415/ads1299-agnd-dgnd-connections-in-ads1299-schematic

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1298

大家好、

我正在为 我的 EEG 应用板设计 ADS1299的 PCB 原理图。 我对引脚中的 AGND 和 DGND 感到困惑。

电路板将由 USB 供电,因此不应将 USB 和 AGND 的 GND、DGND 相互连接?

AGND 和 DGND 之间是否存在一些差异?

请帮助我理解这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    感谢您的发帖!
    AGND 和 DGND 的用途是保护模拟信号链(EEG/ECG 等)免受数字噪声(时钟、热噪声等)的影响、这些噪声会耦合到测量中并增加噪声量。 您的接地端通常应使用0欧姆电阻器远离 USB 附近的器件进行连接。 建议查看 ADS1299和 ADS1298 EVM 用户指南以获取布局示例。

    这些线程也可能有助于:
    e2e.ti.com/.../31601
    e2e.ti.com/.../723695