This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:重量计算

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/742679/afe4300-weight-calculation

器件型号:AFE4300

我使用 afe4300 连接称重传感器来测量重量。 我能够从 ADC 寄存器读取来自测压元件桥的 ADC 值。 如何根据计算重量?  TI 是否对此进行过任何计算? 请提供帮助。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您必须通过一次放置一个已知重量来确定 ADC 计数与重量之间的关系。
    稍后,当放置未知重量时,通过查看 ADC 计数,我们可以估计重量。
    因此、从两个已知权重中、尝试拟合 y = mx +c 关系、其中 y = ADC 计数、x =称重传感器上的权重、m =斜率、c = AFE 的偏移。

    对于未知重量、您将具有 y、m 和 c、因此您可以重新计算 x

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我如何知道 slop 和 AFE 偏移的值?ADC 计数的含义是什么? 您是指 ADC 值吗? 或者我们运行它的次数是多少? 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、ADC 计数表示 AFE4300的输出(即从 AFE 读取的 ADC 值)。
    您可以采集少量样本,忽略初始样本以消除通道的稳定时间(在数据表中称为 Tup),然后再进行计算。
    可以绘制用于计算的样本(仅限第一次),以确保没有稳定行为。 验证后、将这些样本的平均值用于计算。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好先生,感谢您在我具有16位 ADC 值时的回复,我如何将它转换为权重? 我不知道如何做到这一点、请通过我赞赏的示例帮助或准确地向我们解释
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    下面是一个示例。
    1)在称重传感器上保留已知重量(x1)。 读取 ADC 输出。 将其存储在 Y1中。
    2)保持称重传感器上的下一已知重量(x2)。 读取 ADC 输出。 将其存储在 Y2中。
    3) 3)找到斜率、如下所示、m =(y2-y1)/(x2-x1)
    4) 4)计算偏移、c = Y2 -(m*x2)
    5) 5)在读取 ADC 输出时、将未知重量(x3)放置在称重传感器上、并将其存储在 Y3中。
    6)找到未知重量、如下所示:x3 =(Y3-c)/m

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Prabin