This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405EVM:AFE4405EVM GUI 第2次光电二极管读数

Guru**** 2925810 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747228/afe4405evm-afe4405evm-gui-2nd-photodiode-readout

器件型号:AFE4405EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4405

是否可以使用 EVM 和 AFE4405 GUI 访问第二个光电二极管读数?

我正在使用具有2个光电二极管的传感器、并已连接 EVM 上的 J17和 J18跳线。   

我看不到从第二个传感器读取数据的位置。  如果可能、我在 GUI 上的什么位置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    由于 AFE4405是在 NDA 下共享的、因此让我们将此讨论脱机。
    您可以通过 yadav@ti.com 联系我。

    此致、
    Prabin