This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04:电源范围内 ADS112U04恒定电流激励的精度、手册仅介绍 AVDD3.3~5V

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746952/ads112u04-the-accuracy-of-the-ads112u04-constant-current-excitation-in-the-power-supply-range-the-manual-only-describes-the-avdd3-3-5v

器件型号:ADS112U04

  手册中描述的恒定电流激励 IDAC 精度是指电源为3.3V~5.5V、但 ADC 的电源电压范围为2.3V~5.5V。 IDCA 在2.3V 至3.3V 之间的精度是多少?  

  我们需要首先使用2.5V 至3.6V 之间的电源。 在该范围内、我们需要确保精度。 因此、我们需要知道低电压下的精度。 是否有任何相应的数据和文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    欢迎来到 E2E 论坛! 对于 IDAC 精度、特性图在2.3V 和3.3V 时看起来非常相同、因此您应该能够遵循电气特性表中显示的相同数字、低至2.3V。 不过、请务必谨慎设计。 IDAC 合规电压为(AVDD - 0.9V)、因此在2.5V AVDD 下、保持精度的最大压降将为1.4V。 如果要进行比例式测量、可应用的最小基准为基准输入0.75V。 这只允许连接的传感器具有较小的电压、并且由于共模输入范围、可以施加较小的增益。 2.5V 最终可能不实用 我见过的使用 IDAC 进行 RTD 比例式测量的3V 或更高设计。 使用2.5V 时、请确保在设计时非常小心、以确保不会出现任何问题。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!!