This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:采样模式问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744011/lm98725-question-of-sampling-mode

器件型号:LM98725

你(们)好

请参阅数据表32页。

  根据上述文档、CDS 开关结构具有比 SH 模式更低的输入偏置电流。
因此、请检查 CDS 模式是否比 SH 模式更暗、即使它是相同的输入数据。
    或者、如果您有任何其他原因、请检查。

2.请参阅 CDS 增益和 PGA 增益的数据表。

  请解释两个增益之间的差异。

   此外、考虑到扫描图像的质量、
   请确认应用 CDS 增益 x2是有利的。

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Taemin、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年11月8日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正在等待应答。

    谢谢、

    TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加一个问题。
    如果 AFE 的模拟信号输入在 CDS 增益加倍时包含电压噪声、电压噪声是否会加倍?

    谢谢、
    TM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、电压噪声将翻倍。

    此致、
    Costin