This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1202:ADS1202和实施 SINC3滤波器(根据 SBAA094)

Guru**** 2503965 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746864/ads1202-ads1202-and-implementing-the-sinc3-filter-as-per-sbaa094

器件型号:ADS1202
主题中讨论的其他器件:AMC1210

我正在使用 SBAA094注释中提供的 VHDL 代码。  VHDL 模块的输出为25位(0-24)。

如果我打算使用10MHz 的时钟频率和128的抽取因子、我需要25个输出位中的哪一个?  也就是说、哪些位是最高有效位、我如何处理其余位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    在该应用手册中、如果我记得正确的话、我们只将所有内容保存在32位寄存器中。 AMC1210数据表中有一条说明、说明如何在"16位"模式下查看 ADS1202等调制器的数据(请参阅第22页的16位数据移位)。方法是只保留最高有效位并丢弃"噪声"。 在本例中、假设您希望保留16个最高有效位、则会采用 B24到 b9。