This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J44:JESD204B 配置检查

Guru**** 2389420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J44
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747093/adc34j44-jesd204b-configuration-check

器件型号:ADC34J44

您好!

我需要您检查我的 JESD204B 配置设计、

1. L=4 M=4 F=2 S=1;

ADC34J44的器件时钟=FS (采样率)= 125MHz;

3. LMFC=FS/k=125m/20=6.25MHz (默认为 k=20);

SYSREF=LMFC/n=6.25MHz (n 被选为1)。

您能否检查它是否正确?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di Wang:

    是的、您的设置似乎 是正确的。

    此致、

    Dan