This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C027:ADC081C027读取错误

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746255/adc081c027-adc081c027-reading-error

器件型号:ADC081C027
我们在现场安装了使用此芯片的~ 50K 器件。

我们在现场遇到一些问题(1%):

他们需要大约100个读数才能得出正确的结果。

第一次读数比实际值高1V 左右、每次下一次读数都比之前的读数低。

~ 100读数(1ms 间隔)后、该值是正确的、只要我们保持读数、该值就会保持正确。

芯片的电源电压在3.3V 时是正确稳定的、ADC 读取其输入端具有20k+20K 分压器的锂离子电池的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提问、我们将查看该问题、并将很快作出答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否在 ADC 的输入引脚处进行测量、以确保输入实际正确、且不反映此1V 的增加?

    还提到、需要以1ms 为增量进行100个采样、以最终达到预期输出。
    输出如何变化? 我假设数据必须在输出数据中重复。
    ADC 是一款8位器件、输入范围为3.3V、这意味着 LSB 为12.9mV
    如果每个样本小于先前的样本、则意味着小于100个样本将覆盖1V 的差值。

    我也建议再次审视时间沟通,以确保没有任何意外影响。
    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia

    同时、Vin 引脚上的外部万用表可正确读取电压。

    正如我写的那样、在这些1%的电路板上、如果我们在上一次测量后几分钟启动测量、那么我们必须多次读取、直到获得正确的结果。 第一次测量值比实际输入高1V 左右、每次 测量值都低于之前的测量值、在进行一些测量后、我们得到正确的值。 也许某些测量值相同、重要的是芯片需要一些时间来读取正确的值...

    I2C 上的时序与这种情况有何关系?

    BR
    A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件在应用中的正常用例是什么? 例如、在对输入进行采样时、通常对输入进行一次、两次、多次采样、然后将其保留到下一次需要监控输入时?

    未实现任何驱动电路。 该器件在由低阻抗、源阻抗小于100欧姆的驱动下具有最佳性能、目前输入信号通过20K 电阻分压器、这是高阻抗输入。 因此、输入驱动不当、内部采样保持电路也不会稳定。 输入采样8个内部时钟周期(通常为400ns)、但该时间可长达530ns、您看到的1%器件处于较短的端 您是否能够降低电阻分压器值? 也许将另外20K 并联、基本上将这些值减半、看看这是否有用。
    您提到现场有多个器件;希望确保这组有问题的器件未暴露在任何可能导致任何不合规的情况下。

    此致
    Cynthia