This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800:2's 补码模式下的超出范围行为。

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/747048/adc12d1800-out-of-range-behavior-in-two-s-compliment-mode

器件型号:ADC12D1800

第6.1.1.4节规定、当检测到超出范围条件时、数据输出将全部为1或全部为0、具体取决于输出是否超出范围或低于范围。  这与偏移二进制的默认输出格式一致。  在2的补码模式下、超出范围条件下的输出是否会更改为'0111_1111_1111'和'1000_0000_0000'?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将仔细检查这个问题的答案。 我很快会回来的。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已确认、在二进制补码模式的超范围内、将12b 数据值设置为"0111_11111111_1111"和"1000_0000_0000"。
    此致、
    Jim B