This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474EVM:ADS5474EVM J11的模拟输入功率不会损坏

Guru**** 2866820 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5474EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745918/ads5474evm-max-no-damage-analog-input-power-to-ads5474evm-j11

器件型号:ADS5474EVM

对于500MHz 400ns 脉冲、ADS5474EVM 的最大无损坏模拟输入功率(以 dBm (50欧姆源)为单位)是多少?  我需要选择一个限幅器、以减少进入 ADS5474EVM 的雷达发射脉冲、同时仍然在低电平雷达反射信号上获得接近满量程的输入功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    我们将仔细研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    您能否澄清一下500MHz 400ns 脉冲的含义?

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我的 IF 传输脉冲是490MHz 频率下的400ns 射频突发。   该突发每10us 发生一次、因此平均功耗比峰值功耗低14dB。  我可以购买一个50欧姆的射频限制器、将此峰值脉冲功率限制在大约+12dBm。  这是否足以保护使用 J11模拟输入的 EVM 免受损坏?  谢谢。

    Greg