This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC084S085:/SYNC 和 DIN 引脚上的电源为高电平

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746907/dac084s085-supply-power-at-sync-and-din-pins-are-high

器件型号:DAC084S085

您好!

我发现以下解释表明 、SYNC 和 DIN 缓冲器在处于高电平时消耗更多电流。 然后、客户想知道 SYNC 和 DIN 端的估算电源电流或电源电压都是高电平。 在这种情况下、我可以参考正常电源 PN 吗?

  • 由于 SYNC 和 DIN 缓冲器在处于高电平时消耗更多电流、因此它们必须在写入序列之间保持低电平、以最大限度地降低功耗。

 

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    我认为这是数据表"逻辑输入特性"部分中"输入电流"规格的用途、指定为1uA。 遗憾的是、数据表不清楚这是处于输入逻辑3V 还是5V、因为文档的其余部分会区分这两个条件。 在任何情况下、即使我们假设电压为3V、对于5V 情况、它也会建议~1.6uA、因为这应该是线性的。

    当信号切换时、它们将消耗比处于稳定状态时更多的电流。 与 SCLK 0MHz 的情况相比、这是另一个规格"正常电源功率"@ 30MHz SCLK 发挥作用的地方。

    虽然数据表中的注释确实是正确的、但我不确定这种见解实际上有多大价值。