This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何选择带限电容器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746667/ads1299-how-to-choose-band-limiting-capacitor

器件型号:ADS1299

您好、先生、

   根据 Ads1299的数据表,我们知道带限电容器非常重要,但它没有指定哪个是带限电容器(我认为它是连接到 VCAP1的电容器),以及如何选择。

您是否会就此问题提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    感谢您的发帖!

    这一段的措辞有些混淆、因为它适用于内部和外部基准配置。 带宽限制电容器是 VREFP 和 VREFN 之间的10uF 电容器。 数据表的"引脚功能"部分规定、VREFP 和 VREFN 之间应连接的最小值为10uF、但仅使用10uF 是可以接受的。 引脚功能部分还指定了连接到 VCAP1-4引脚的外部电容器的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    感谢您的及时回复。