This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:我可以更改 CLK 频率吗?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746722/ads1675ref-can-i-change-the-clk-frequency

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件:ADS1675ADCPro

我想通过更改 XEM3010电路板的32MHz 时钟、以3.25MHz 的频率运行 ADS1675。  我可以通过前面板 SW 对其进行重新编程。  是否有办法通过 ADCPro 软件来控制这一点、以便我可以使用它来收集数据?

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、格伦、

    感谢您发帖。

    抱歉、除了使用 ADS1675插件中的可选下拉菜单之外、我看不到通过 ADCPro 对 FGPA 时钟进行编程的方法。

    此致、