This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS1261:ADS1261示例 C 代码软件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746763/faq-ads1261-ads1261-example-c-code-software

器件型号:ADS1261

您好!

TI 是否提供适用于 ADS1261的示例 C 代码软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TI 在产品文件夹的工具和软件选项卡中为 ADS1261提供了示例 C 代码软件。  这里有指向示例代码的链接以及工具文件夹、您可以查看其他可用工具。

    示例代码:  

    工具和软件页面:

    以下是自述文件中的一些重要信息:

    # ADS1261示例代码

    参考此代码作为示例、以帮助您开始编写自己的 ADS1261代码。

    ##包含模块

    **`ADS1261`**-用于与 ADS1261和相关器件通信的低级函数和寄存器映射定义。
    \
    **`接口`**-`ADS1261`模块所需的处理器特定功能。

    **如何使用此代码...**
    \
    可以将`ADS1261`和`Interface`模块复制到您的项目中;但是,您必须编辑*interface.c*文件中的所有函数内容,并将所有必需的库引用添加到*interface.h*以确保与您的处理器兼容。 完成后,请在应用程序中包含*ads1261.h*,然后可以在代码中开始调用`ADS1261`函数。
    代码。

    --