This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:ADC 速度

Guru**** 2586495 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, ADS1299-4, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746647/ads1299-4-adc-speed

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1260ADS1299

当您指定 DAC 的数据速率时、电路很明显、它是所有通道的总数据速率(例如 ADS1260、它只有1个 ADC)。   另一方面、ADS1299-4具有4个转换器、速率高达 16kSPS、这意味着每通道4kSPS 还是16kSPS?

Mats Q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mats、

    感谢您的发帖!

    ADS1299是一款同步采样 ADC、每通道16ksps。 如果您查看数据表第一页的方框图、您将看到 ADS1299在每个通道上具有一个 ADC、而 ADS1260在所有通道上只有一个 ADC、并使用多路复用器在输入之间切换。