This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:ADS1015-Q1

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746505/ads1015-q1-ads1015-q1

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1015

您好 TI

我们正在 ZF TRW 汽车 ADAS 应用 产品(摄像头)中使用 ADS1015-Q1、现在我们正在寻找等效但尺寸更小的器件。  正在寻找 尺寸 小于10VSSOP 的器件:15mm2:4.9 x 3。

请帮我查找小尺寸汽车 ADC?

此致

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundar、

    新应用是否需要汽车级器件? 否则、原始 ADS1015已采用1.5mm x 2mm X2QFN 封装。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    是的、我们只需要汽车级。
    BTW、即 ADS1105-Q1和 ADS1015之间的差异、让我们了解两个数据表中未指定的电气规格视点差异。

    Sundar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundar、

    查看电气特性表、可以看到 ADS1015和 ADS1015-Q1的规定完全相同。 我注意到的唯一区别是器件的 ESD 额定值有所不同。 差异如下所示。

    对于 ADS1015:

    对于 ADS1015-Q1:

    对于汽车级、小型器件、I2C 是否是首选通信? 是否需要全差动 ADC? 应用是否需要 PGA 增益? 如果您列出了一些必需的规格、我们可以给出建议。


    吴约瑟