This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC904:上电序列

Guru**** 2929680 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745095/dac904-power-up-sequence

器件型号:DAC904

大家好、

我的客户认为使用的 DAC904 的 Va=5V、Vd=3.3V。
是否建议在提供 VA 和 VD 之间执行上电序列?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K. Yaita、


    我已将您的问题转发给设备专家。 他们应该很快就会与您在一起。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf - San、

    感谢您的支持。
    我将等待您团队的回复。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想赶快联系您、但我的客户 想知道 何时回复。
    感谢您的支持。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、K. Yaita、

    在为模拟电压(VA)和数字电压(VD)供电之间没有建议的上电顺序。

    Jalen