Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF89 团队、
我的客户对 DAC38RF89的 SPI 总线速率有以下问题。 数据表显示为10MHz (第7.9节)。 在另一个具有"较旧" DAC 的程序中、他们有相同的问题、并且被告知、我猜由于它是一个标称值、而不是一个 MAX、因此更快运行它(例如20 MHz)不应该成为问题。 是否有办法对此 DAC 进行确认?
此致、
Aaron