This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:CONFIG62[15:13]语义

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746316/dac38j84-config62-15-13-semantics

器件型号:DAC38J84

有8个 LOS 信号、每个串行器/解串器通道一个。

我想知道 LOS 使能为什么为3位宽。

在任何给定时间都只启用一个通道的 LOS 吗?

满怀希望地感谢--Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    3位寄存器只有两种有效模式。
    3b'000用于在电气空闲时禁用 LOS 或信号丢失检测
    3B'100用于启用 LOS
    启用后、所有8个串行器/解串器通道将具有信号丢失检测功能
    -Kang