This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADS7828的输入保护

Guru**** 2390835 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746259/ads7828-input-protection-of-ads7828

器件型号:ADS7828

大家好、

我的客户在需要多次热插拔的电路板中使用 ADS7828。

在电路板热插拔期间、输入将具有-1V 的过冲、并且可能持续大约我们的时间。

因为输入中有一个10k Ω 的串行电阻器、所以电流不会很大。

由于最小输入电压约为-0.3、这是否会导致 ADS7828出现问题?

2. ADS7828内部是否有 ESD 保护?

3.您是否有避免 ADS7828损坏的建议?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1、绝对额定值为0.3V、因此这可能会对器件造成永久损坏、不建议超过。
    2.器件上的任何 ESD 保护都不会在运行期间影响器件;它会在运输过程中或在电路中放置和运行之前对器件进行伪装。
    3.我建议保持在数据表中给出的建议运行条件内。 热插拔电路可能会损坏各种组件。 除非绝对必要、否则我建议不要热插拔。 确保在电源上具有适当的去耦合、通常为0.1uF。

    此致
    Cynthia