This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320:差分输入电压过大

Guru**** 2872680 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745679/ads8320-excessive-differential-input-voltage

器件型号:ADS8320

您好!

当输入电压超过 Vref 时、输出数据是否保持0xFFFF?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS8320以光二进制输出数据、输入电压范围为0至 Vref。

    正确、 如果输入电压为 Vref、则输出将为满量程、输出 代码将为0xFFF

    数据表中的以下摘录对其进行了进一步细分

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡米亚-圣、

    感谢你的答复。
    "0xFFF"是否正确?
    0b 1111 1111 1111 1111 1111应为0xFFFF。

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的、0xFFFF

    数据表错误地显示了它、我重复了这个错误。

    我将记下此错误以进行更正。

    此致

    Cynthia