This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:如何为 RLD 放大器环路选择分立式组件?

Guru**** 2766675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746303/ads1293-how-to-choose-discrete-components-for-rld-amplifier-loop

器件型号:ADS1293

 你(们)好,先生。

ADS1293数据表和 ADS1293EVM 用户指南。

发现 R1 R2和 C1 (CMOUT .RLDOUT。 RLDINV)建议值在数据表和用户指南中有所不同。

您是否会帮助确认哪个值是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    感谢您的发帖!

    在图84下。 在 ADS1293数据表中、您可以看到下面的免责声明:

    "(1) kΩ MΩ、R2和 C1的理想值会因系统/应用而异;这些元件的典型值为:R1 = 100 μ F、R2 = 1 μ F
    C1 = 1.5nF。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip、

    感谢您的发帖。

    C1和 R2的用途是设置 RLD 放大器的闭环带宽。 用户指南显示了1nF 和10M、它们将 -3dB 截止频率设置为15.9Hz。 同时、数据表中1.5nF 和1M 的值将-3dB 截止频率设置为106Hz。

    同时、R2/R1的比率将 RLD 环路的增益设置为直流。 在用户指南中、直流增益设置为1000V/V (60dB)、而数据表中的值设置增益为10V/V (20dB)。 由于 R|||C 反馈组件在上述截止频率下创建了一个低通滤波器、因此该增益将随频率而降低。

    重要的细节是确保 RLD 环路的增益对于您尝试消除的共模频率(即50Hz 和60Hz)足够高。 下面是 对以下两种滤波器类型的响应的比较。 您可以看到、根据《用户指南》中的值、您应该能够更好地抑制共模噪声。 但是、必须注意确保较低频率下的信号不会太大、从而使放大器输出饱和。

    此致、