Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293
你(们)好,先生。
ADS1293数据表和 ADS1293EVM 用户指南。
发现 R1 R2和 C1 (CMOUT .RLDOUT。 RLDINV)建议值在数据表和用户指南中有所不同。
您是否会帮助确认哪个值是正确的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293
你(们)好,先生。
ADS1293数据表和 ADS1293EVM 用户指南。
发现 R1 R2和 C1 (CMOUT .RLDOUT。 RLDINV)建议值在数据表和用户指南中有所不同。
您是否会帮助确认哪个值是正确的?
您好 Philip、
感谢您的发帖。
C1和 R2的用途是设置 RLD 放大器的闭环带宽。 用户指南显示了1nF 和10M、它们将 -3dB 截止频率设置为15.9Hz。 同时、数据表中1.5nF 和1M 的值将-3dB 截止频率设置为106Hz。
同时、R2/R1的比率将 RLD 环路的增益设置为直流。 在用户指南中、直流增益设置为1000V/V (60dB)、而数据表中的值设置增益为10V/V (20dB)。 由于 R|||C 反馈组件在上述截止频率下创建了一个低通滤波器、因此该增益将随频率而降低。
重要的细节是确保 RLD 环路的增益对于您尝试消除的共模频率(即50Hz 和60Hz)足够高。 下面是 对以下两种滤波器类型的响应的比较。 您可以看到、根据《用户指南》中的值、您应该能够更好地抑制共模噪声。 但是、必须注意确保较低频率下的信号不会太大、从而使放大器输出饱和。
此致、