This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:ADC128S102 ESD 保护二极管

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743826/adc128s102qml-sp-adc128s102-esd-protection-diodes

器件型号:ADC128S102QML-SP

您好!

在开通过程中、我的电路上多个输入的 ESD 二极管可能会超过绝对最大额定值长达大约20毫秒。  它们可能会在20毫秒内达到高达40mA 的电流。  暂时这将同时应用于4个输入。  您是否可以提供某种瞬态过载规格或能量规格来确定我是否在开启期间对器件施加应力?  如果您能提供任何信息、我们将不胜感激。

谢谢、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了澄清、当我说这将同时应用于4个输入时、我意味着4个输入中的每一个将有40mA 进入该电流20毫秒、总共160mA 的封装电流持续20毫秒。 在最坏的情况下、它可能是高侧 ESD 二极管或低侧 ESD 二极管或高侧和低侧 ESD 二极管的任意组合
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    首先、任何引脚都不应超出绝对最大电压限值(VA+0.3V)或电流限值(每个引脚10mA)。
    输入引脚中的40mA 电流可能会立即损坏器件、但它肯定会影响器件的寿命。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    您能不能让我稍微了解在多长时间内产生哪种电流会给器件带来降低寿命的应力?  可能是 ESD 二极管的能量值?  40mA 和20ms 是我电路的一个非常保守的估计值、我绑定更高保真数字非常耗时、因此我想知道我需要多深的分析才能确定是否需要更改设计。  

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人对此器件有任何瞬态数据吗?  我很难相信、如果我在10毫秒内将2倍的最大额定电流流入引脚、我会对器件施加应力。  它不符合大多数 ESD 二极管规格。  我正在改进我的仿真以获得更好的数据、但我怀疑我能够证明它在0秒内低于最大额定电流。

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    很抱歉、我在11月5日错过了您的问题。 出于某种原因、我没有收到电子邮件。

    ESD 电路旨在处理持续时间远低于一微秒的电压脉冲。

    40mA 的电流超出了器件的设计和金属的电流承载能力、可能会损坏器件。 您可能看不到直接损坏在20mA 持续10毫秒、但多次这样做可能会影响器件的寿命。