This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:输入与输入浪涌保护

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745711/dac8775-input-vs-input-surge-protection

器件型号:DAC8775

降级器、

我将使用一个从一个输入到另一个输入的浪涌脉冲进行测试。 这意味着共享输出 A 与共享输出 b 之间的关系。使用0.5kV 电压会导致输出损坏。 您能否推荐一个保护电路来保护输出免受此类测试的影响?
为了澄清这一点、我将测试一个输出、另一个输出、这会 导致破坏。 我在输出端有一个接地的 TVS 二极管、但我想我需要另一个从一个输出到另一个输出的二极管吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您将根据此瞬态测试测试 Vout/Iout 组合节点。 是这样吗? 我们的保护电路包括 TVS、钳位二极管和限流电阻器、可抗 IEC61000-4测试干扰。 我已在下面链接我们测试的参考设计。

    http://www.ti.com/tool/TIPD216

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此线程已脱机关闭。

    对于未来的读者、在所需的测试中存在误解。 确定不需要相邻通道之间的差分浪涌测试。