This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS1292:ADS1292

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/746121/compiler-ads1292-ads1292

器件型号:ADS1292

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我购买了 ADS1292和 I m,使用 Keil 5对其进行编程。 是否有任何人拥有 ADS 1292的 C 代码或源代码、它们将在 Keil 中工作。 我将非常感谢。 提前感谢

相关信息

Bijaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bijaya、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    唯一可用的源代码是 EVM 的源代码、可在 ADS1292ECG-PDK 产品页面上找到。
    www.ti.com/.../ADS1292ECG-FE

    请记住,此源“按原样”提供,不支持修改/更改。 另请注意、该软件针对我们的评估平台进行了优化、因此可能不适合终端设备应用。