This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:符号翻转

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745305/amc1210-flip-of-sign

器件型号:AMC1210
主题中讨论的其他器件: AMC1204

您好!

我们有以下系统:

AMC1204隔离式 Δ-Σ 调制器可生成 AMC1210的数据流。 CLKX 由 AMC1210生成。 如果我们扫描 AMC1204的整个范围(-320mV...+320mV)、则 AMC1204会生成从50%以上的低电平到50%以上的高电平到永久高电平的数据流。 到目前为止都很好。
我们现在遇到的问题是、当我们接近 AMC1204的下限(-320mV)时、某些 AMC1210会切换读出值的符号。 在这种情况下、AMC1204会产生永久低电平信号。

问题:
1.在-320mV 和-500mV (各自为+320mV 至+500mV)之间运行 AMC1204输入电压是否安全? AMC1204是否仍会产生永久低电平(各自为永久高电平)信号? (削波仍然有效)

2.当 AMC1210具有永久低电平输入信号时是否存在任何已知问题?

谢谢、此致、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您的发帖!

    1) 1)请参阅表6.1以了解绝对最大额定值和第7.3.3节"数字输出"。 输入端的-500mV 电压将器件的绝对最大额定值压降、这可能会导致问题。 是的、器件将仅输出1或0、具体取决于高输入或低输入超过+/-320mV。

    "应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些是应力额定值
    以及器件在这些条件下或任何其他超出电气特性下所示条件下的功能运行情况
    不是隐含的。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。"

    2) 2)只要不违反 GND -0.3V 的绝对最大额定值、就不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您的回答。 同时、我们可以在一侧错误的偏移计算中发现问题。

    在重新设计电路板时、我们计划将 AMC1204DW 替换为 AMC1306M25DWV。 这是否是一种合适的1:1替代产品(除了封装外)?
    AMC1210侧需要进行任何更改、还是1:1替代?
    我们还计划将高侧电源从5V 更改为3.3V。 这样做有什么缺点?

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    很高兴听到这个问题得到解决!  

    除了您提到的封装外、这是一个合适的1:1替代产品。  

    AMC1210或电源没有问题。