This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:C 语言示例代码[ADS132E08S]

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744940/ads131e08s-sample-code-in-c-ads132e08s

器件型号:ADS131E08S
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

尊敬的所有人:

我目前正在使用 ADS131E08S IC。 我发现该芯片有某种"示例代码"可用。 请与我分享。 我在"连续模式"方面遇到了一些问题、希望能在您的示例中找到一些灵感。

此致、

Wojtek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wojtek、

    您提到的 ADS131E08的示例代码之前存储在公共 FTP 站点上、但很遗憾、出于安全原因、我们不得不关闭该站点。 存档太大、无法通过电子邮件发送、因此我们正在寻找其他方法、让像您一样的人可以使用这些文件。 给我们几天时间、我们将看到我们可以做什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。 好的、我明白了。

    此致、

    Wojtek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wojtek、

    只需办理入住手续、所需时间比我们预期的要长。
    很抱歉耽误你的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的承诺。 我一直在用手指交叉、您很快就能解决这个问题!

    结果发现我的同事在关闭存档之前从您的 FTP 服务器下载了存档。 文件(ads131E08evm-fwsource.zip)已加密。 请给我一个密码吗? 另外、请告诉我它是否包含该芯片的最新版本的示例、或者我是否应该等待更新的版本。

    此致、

    Wojtek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wojtek、

    好消息! 我可以通过您的注册电子邮件地址和密码与您联系吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    当然:)

    此致、
    Wojtek