This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:ADS8881EVM-PDK 导出数据

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744684/ads8881-ads8881evm-pdk-export-the-data

器件型号:ADS8881
主题中讨论的其他器件: ADCPro

尊敬的支持团队。

我的客户将评估 ADS 8881 EVM。
客户希望使用两个 ADS8881 EVM 同时测量电压和电流。
是否可以同时开始转换两个 ADS 8881 EVM?
我可以将数据导出到 Excel 或 CSV 数据吗?

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuyama-San、您好!

    遗憾的是、无法通过现有的评估软件同步两个不同的 ADS8881EVM-PDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tom-San。
    感谢你的答复。

    我理解转换不能同时通过软件控制启动的事实。
    是否可以通过硬件控制从跳线引脚 JP3开始转换?

    此外、我是否可以将数据导出到 Excel 或 CSV 数据?

    此致、
    Hiroaki Yuyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki 您好、

    可以、您可以将数据从 ADCPro 导出到 Excel。 但是、实现两个 EVM 的同步仍然是一个问题。 您至少需要在两台不同的 PC 上运行它们。 无法同步时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tom-San。
    感谢您的回答。

    我能够通过您的回答澄清客户的问题。

    此致、
    Hiroaki Yuyama