This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J1600:基音衰减

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745376/adc12j1600-fundamental-tone-attenuation

器件型号:ADC12J1600

您好!

我按照以下主题使用 HSDC pro 设置 ADC12J1600: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/731953

  • 最初、我尝试了具有600Mvpp 摆幅的2MHz 单端音调、并在 FFT 图中得到严重衰减(基波=-70dBF)。
  • 接下来、我绕过了板载平衡-非平衡变压器、并在 1.225V 共模电压下为每个差分输入提供450mVpp 摆幅。 (交流耦合电容 C1和 C6完好无损)。 输出仍然保持不变。
  • 最后、我移除了交流耦合电容器(C1和 C6)并将走线短路、以在1.225V 共模下提供300mVpp 摆幅的直流耦合输入。 FFT 仍然显示基波的-61dBF

  • 观察到、当摆幅为100mVpp 且 VCMi = 150mV 时、在7MHz 时、FFT 显示基频为~μ V-49dBF。 FFT 频谱如此处所示

  • 代码显示16340 (饱和输入)。

从 ADC 的角度来看、是否有办法区分交流耦合输入与直流耦合输入? 我有什么问题吗? 请帮助。 我的信号的最大频率内容将为5-7MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh
    由于您使用4倍抽取模式、ADC 的信号输入和转换后将由复数混频器和 DDC 滤波器进行处理。
    混频器的默认 NCO 频率输入将是 ADC 时钟速率的3/4。 对于1600MHz 时钟速率、NCO 将为1200MHz。 这将导致1200MHz 频率在抽取滤波器的通带内下降。
    如果您要处理已经接近直流的信号、则应将 NCO 频率设置更改为0。 在 ADC12J1600EVM GUI 中、导航至 NCO Configuration 选项卡、并将 Preset 0 Frequency (预设0频率)更改为0。 这会将寄存器0x213h 中的值从 C0h 更改为00h。
    完成此操作后、您正在应用的信号将显示在器件的数据输出中。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    谢谢你。
    现在可以使用。 那么、我们的假设数据速率和帧是否仍然像以前一样? 该 NCO 设置发生了什么变化? 如果 NCO 到 DDC 为0、这是否意味着没有抽取?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh
    请参阅图63。 ADC12J1600数据表中的 DDC 详细信息方框图。
    NCO 设置会更改振荡器(数字数控振荡器)的频率、该振荡器馈送到复数混频器部分。 更改 NCO 频率会将输入到抽取滤波器的 ADC 输出频谱移位。 以直流为中心的部分频谱将被传递并输出到数据中。 消除了 DDC 带宽以外的频率。
    抽取因子由抽取寄存器设置单独确定。 这会调整输出采样率和产生的输出带宽、但不会选择输出 ADC 奈奎斯特区域的哪一部分。
    此致、
    Jim B