This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 找到与 MAX31850类似的器件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS1220, ADS112U04, ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744517/find-the-similar-part-to-max31850

主题中讨论的其他器件:ADS1120ADS1220ADS112U04ADS122U04

我们正在寻找 具有热电偶数字转换器的器件。 是否有与 Maxim 相似的设备?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    遗憾的是、TI 产品系列中目前没有与 MAX31850类似的器件。

    但是、我们的客户成功地使用了分立式16位或24位 ADC。 例如 ADS1120 (16位、SPI)/ADS1220 (24位、SPI)或 ADS112U04 (16位、UART)/ ADS122U04 (24位、UART)。 我们还提供了 I2C 选项。

    这些 ADC 不能提供与 MAX1850相同的便利、因为您必须在 MCU 中自行实现线性化和冷端补偿。 但是、这也具有多种优势:
    -最多可以使用一个 ADC 测量两个热电偶。
    -我们的 ADC 通常比分辨率限制为14位的 MAX32850具有更高的分辨率和精度。
    -您可以选择要实施的冷端测量形式(内部温度传感器、热敏电阻、RTD、温度传感器 IC)。 许多客户在使用集成到 ADC 中的温度传感器时面临的挑战是、无法将 ADC 放置在足够靠近实际冷端测量点的位置。 从而引入额外的误差。 因此、使用2线 RTD 或热敏电阻、您可以将其放置在热电偶端子上、这通常是最精确的解决方案。
    -您可以实现"真正"的线性化算法、该算法适用于热电偶的整个温度范围。 MAX31850仅实现简单的直线近似。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    请告诉我这些信息是否有用、或者您是否需要更多详细信息。

    此致、