This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:在 Windows 10上安装和配置 ADS1299 PDK 软件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743115/ads1299eegfe-pdk-ads1299-pdk-software-installation-and-configuration-on-windows-10

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

尊敬的 TI:
最近,我购买了 ADS 1299评估板,并尝试通过在 Windows 10中禁用驱动程序实施来安装软件和驱动程序。 我成功地安装了 USBStyx 驱动程序,但在 VISA-USB 驱动程序方面,MMB0驱动程序失败了,即使我尝试使用 NI VISA 向导手动执行过程或通过 MMB0 INF 文件进行安装, 由于主软件无法识别主板并引发错误、即"Download Failed. 重置硬件。"  
是否有人可以帮助我正确配置安装,或者如果有人有 Win 10兼容 INF 文件用于驱动程序安装,请通过发布来帮助我。

"Device Manager (设备管理器)"和"ADS1299 Software Main (ADS1299软件主窗口)"的 PFB 卡扣

   

谢谢
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    我相信您可能已经指出了错误的驱动程序。

    首次为 MMB0供电并插入 USB 电缆(在启动软件之前)时、您应该会看到 EVM 枚举为 MMB0 (NI-VISA)器件:

    接下来、在启动 ADS1299EEGFE-PDK 软件后、电路板应重新枚举为 USBStyx 器件:

    请尝试指向与上面所示相同的驱动程序文件夹。 可能需要卸载软件并重新启动。 如果是,请尝试以管理员身份安装。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan Andrews、

    非常感谢您的详细解释、我已经卸载了以前的驱动程序、并通过使用管理权限禁用驱动程序实施来再次安装、在尝试几次失败后、我获取了对 PDK 的访问权限、现在它已开始工作。

    再次感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aditya -我很高兴它能奏效!