This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08的示例 C 代码

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744549/ads131e08-sample-c-code-for-ads131e08

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件:ADS131E06、

大家好、

任何人都可以向我发送任何用于开发基于 ADS131e06/08的应用的示例 C 代码吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renil、您好!

    您提到的 ADS131E08的示例代码之前存储在公共 FTP 站点上、但很遗憾、出于安全原因、我们不得不关闭该站点。 存档太大、无法通过电子邮件发送、因此我们正在寻找其他方法、让像您一样的人可以使用这些文件。 给我们几天时间、我们将看到我们可以做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的快速回复。

    请在有可用时通知我。

    谢谢、此致、

    Renil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    早上好。

    很抱歉再次询问您,但能否通过电子邮件发送样片代码?  

    目前、我正在尝试将此芯片集成到我的项目中、我对通过 SPI 接口对 DRDY 引脚的使用情况进行重新分级有疑问。

    因此、我想如果您可以共享代码、那么与我的代码进行交叉检查将非常有帮助。

    谢谢、此致、

    Renil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renil、您好!

    感谢您的登记。 我们仍在向外部客户提供此功能。 遗憾的是、它所花费的时间比预期的要长、所以请与我们一起。 正如我在上一篇文章中所说、附件太大、无法通过电子邮件发送。

    在平均时间内、如果您可以提供一些更详细的信息、我很乐意帮助您调试 DRDY 信号的使用。