This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1K~100kHz 正弦波发生器&放大器;检测器

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8532, PCM5100A, DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745092/1k-100khz-sine-wave-generator-detector

主题中讨论的其他器件:DAC8532PCM5100ADAC8811

大家好、,

我    ,生成频率为1k 至100kHz 的正弦波,、振幅为1mV~100mV,您能为该提供建议 IC、谢谢、我能为此使用 DAC8532。

我还需要测试正弦波的峰值均方根值,是否可以使用正常 的 AD 转换器?或需要一些 外围电路,请给我一些建议  

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhenhua:

    感谢您的查询。 我正在调查您的问题。 下周我还会回来的。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhenhua:

    您可以通过几种方法来实现它。
    您可以使用采样率更高的音频 DAC -例如、您可以使用采样率为200kHz 的 PCM5100A。
    2.您可以使用我们的 MDAC 之一、例如 DAC8811。 MDAC 提供快速稳定时间、但如果您要使用输出驱动任何类型的负载、则需要在外部进行缓冲。 您可以使用低电压基准、但我不建议使用该基准。 我认为您应该使用更高的基准、然后使用外部运算放大器将输出衰减到100mV 范围。

    最后、如何测量 RMS 电压并不是一个简单的问题。 如果您知道输入信号是正弦波、并且始终是正弦波、则可以使用采样率较高的 ADC。 如果您希望测量的高频为100kHz、那么您需要一个 ADC、无论信号的相位如何、它都能够测量正弦波的 Vpeak 值、假设大于500kSPS。 然后、您只需测量输入波的峰值即可。 对于正弦波、Vrm= Vpeak/sqrt (2)。 如果您尝试测量任意波形的 RMS 值、则需要实施某种 TRUERMS 测量方法、这一点超出了本论坛的讨论范围。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul,
    感谢你的答复。
    但仍有一个问题,DAC8811的稳定时间为0.5us、这是否意味着它可以在1/0.5us=2000000Hz,下创建一个变量值、如果我为一个正弦波,选择20个点、我可以有一个100kHz 的值? 如果我想获得更精确的正弦波,、我需要选择更快的趋稳时间。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhenhua:

    是的、您应该能够...

    谢谢、
    Paul