This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7742:无法获取输出

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744594/dac7742-can-not-get-a-output

器件型号:DAC7742

您好!

我的客户无法获取 DAC7742的输出。 下面是 schamtic 和 capture wavefomr:他希望在直接模式下使用 DAC、因此 LDAC 保持低电平。

图1.  

图2是按 STM32发送信号时相应管脚的波形:黄色(R/W)、蓝色(CS)、紫色(LDAC)、绿色(RST)。

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的查询。 由于当地的假期、我将在本周结束时返回给您。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我觉得他违反了该器件的时序规格。 PDS 的第5页显示、R/W 引脚必须在 CS 引脚至少10ns 前置为低电平。 在 R/W 引脚改变状态之前、CS 引脚也应再次变为高电平。 在 CS 再次变为高电平之前、必须在线路上设置数据、因为它锁存在 CS 线路的上升沿。 然后 R/W 线可以在这之后改变。

    谢谢、
    Paul