This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760EVM:软件安装问题

Guru**** 2685655 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744727/dac8760evm-software-installation-problem

器件型号:DAC8760EVM

大家好、

我需要使用 DAC8760EVM 并安装了 EVM 软件和 LabVIEW 运行时引擎2015。 但是、当我尝试打开 EVM 软件时、它会不断发出警告、指出无法找到 LabVIEW 运行时引擎、这可能是什么问题?

我的计算操作系统是 Windows 10 (64位)。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    错误消息是否指示缺少的运行时引擎版本? EVM 安装程序应安装所有必需的依赖项。 也许您可以发布错误的屏幕截图。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    是的、它需要运行时引擎2010、但我已经尝试安装2010、并且仍然出现相同的警告、请参阅下图:

    我是否安装了错误版本的运行时引擎2010?

    您是否有有关如何安装引擎和运行软件的详细说明?

    非常感谢!

    此致

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我没有详细说明、因为安装 EVM 软件时通常会安装正确版本的运行时引擎。 您是否安装了以下组件:

    http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2010-sp1/2292/en/

    您是否已尝试重新安装 EVM 软件或在另一台计算机上安装该软件?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    非常感谢您的帮助、现在就可以使用了。
    结果我以前没找到合适的发动机版本。

    此致
    乔治