This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:数字信号的输入电容

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744715/ads1118-input-capacitance-of-digital-signals

器件型号:ADS1118

您能告诉我 SCLK、CS、DIN 和 DOUT 引脚的总输入电容值(包括封装、焊盘、ESD 等)吗?

我们将其用于低功耗应用、我想知道动态功耗是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashkan、


    ADS1118数字引脚的引脚电容在 ADS1118 IBIS 模型中建模。 您可以在此处找到该模型:

    www.ti.com/.../sbam083

    有关 IBIS 模型结构的信息、您可以在本文档中找到相关信息:

    www.ti.com/.../snla046.pdf

    在模型中、每个引脚的电容显示为 C_pkg 和 C_comp 的组合。 数字线路的电容各约为1.5pF 至2pF。 DGS 和 RUG 封装之间存在一些差异、而 RUG 电容会小一点。 我要注意的是、PCB 迹线通常比器件本身具有更大的电容。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Joseph 的反馈。
    查看 IBIS 文件、
    对于 RUG、C_pkg=0.19pF、C_pin~0.14pF
    对于 DGS、C_pkg=0.32pF、C_Pin~0.31pF

    那么、是否必须将 C_comp (例如、SCLK 为1.5pF)添加到上面的 C_Pin 编号中、或者是否已经包含它?
    Ctotal = C_pkg + C_pin + C_comp?
    在 IBIS 模型结构中、我只能看到 C_pkg 和 C_comp (无 C_pin)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashkan、


    我不是 IBIS 专家、但我只想将 C_comp 和 C_pkg 加在一起、并将其用作典型值。 我对模型的理解是、C_pkg (min 和 max)包含不同 C_pin 值的 min 和 max 值。 这并非对所有引脚都是完全正确的、但看起来最小值/最大值是从较高和较低的 C_Pin 值中获取的。

    与外部电阻和电感相比、模型中的寄生电阻和电感可能很小、因此在大多数频率下、电容之和将是一个很好的近似值。

    请注意、IBIS 模型用于实现数字信号完整性。 这些模型仅估算引脚上的行为、因此电容模型只能视为近似值。

    如果您真的需要更多信息、您应该能够在以下网站上提出有关宜必思模型的问题:
    elab_ibis@list.ti.com


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph。 感谢您的支持。