Other Parts Discussed in Thread: ADS1118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1118 您能告诉我 SCLK、CS、DIN 和 DOUT 引脚的总输入电容值(包括封装、焊盘、ESD 等)吗?
我们将其用于低功耗应用、我想知道动态功耗是多少。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ashkan、
ADS1118数字引脚的引脚电容在 ADS1118 IBIS 模型中建模。 您可以在此处找到该模型:
www.ti.com/.../sbam083
有关 IBIS 模型结构的信息、您可以在本文档中找到相关信息:
www.ti.com/.../snla046.pdf
在模型中、每个引脚的电容显示为 C_pkg 和 C_comp 的组合。 数字线路的电容各约为1.5pF 至2pF。 DGS 和 RUG 封装之间存在一些差异、而 RUG 电容会小一点。 我要注意的是、PCB 迹线通常比器件本身具有更大的电容。
吴约瑟