This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8361:ADS 8361入门

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8361
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743349/ads8361-getting-started-with-ads-8361

器件型号:ADS8361

您好!

我完全不熟悉 ADS8361。 我需要使用它来从传感器获取数据。 我能否获得用于 ADC 测试的简单代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditee、

    从 ADS8361产品文件夹中、单击"技术文档"选项卡、然后向下滚动到"应用手册"。 您将找到有关将 ADS8361连接到各种处理器的多篇文章。 当您单击"Read Abstract"链接时、显示"多个文件"的条目应显示显示纸张和 zip 存档的页面。 不过,出于某种原因,这似乎目前还不起作用。 如果您确实要下载示例代码、只需在应用手册的 URL 中将.pdf 替换为.zip 即可。 例如、可以在以下 URL 中找到"连接 ADS8361到 TMS470处理器"文档:

    www.ti.com/.../slaa314.pdf 和 zip 存档文件位于此处: www.ti.com/.../slaa314.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 我使用了产品支持页面中有关"将 ADS 8361与 MSP 430 USI 端口相连"的文档、但我没有收到代码。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我四处看看、看看我是否还有该代码可供您使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SLYT244.zip

    您好、Aditee、

    看看这是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我会检查它并返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Tom Hendrick "](请访问站点以查看此文件)

    您好、Aditee、

    看看这是否适合您。

    [/报价]

    您好!

    我会检查它并返回。