This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:ADS8900BEVM-PDK 未通电(只有 PHI 已通电)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900BEVM-PDK, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744447/ads8900bevm-pdk-ads8900bevm-pdk-is-not-getting-powered-up-only-phi-is-getting-powered-up

器件型号:ADS8900BEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8900B

我已通过 PHI 控制器连接到 ADS8900BEVM-PDK 板、并已安装 TI 网站上的相关 GUI。
当跳线 J2闭合时-存在问题。我可以使用传感器获得结果。
但是、当 J2打开时-只有 PHI 上电、EVM 板未上电、EVM 板上没有 LED 亮起。 该板从传感器连接断开、也可以随意断开。
另一个跳线不会改变情况。

J2闭合时、我通过万用表在测试点进行测量:
DVDD (TP5)-1.75V;
TP6 - 3.3V;
IN 5.5V (TP1)、5.2V (TP7)、OUT_REF (TP4)- I 通风所需电压。
如果您看一下布局、我可以说问题在 R19之后(在"EVM_REG_5V5"点之后)开始了

我没有遇到 GUI 和 GUI 驱动程序的问题、因为我在 GUI 上得到结果、导致电路板断开连接。

您能建议解决此问题的可行方案吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yuri、

    通常、当 ADS8900BEVM 未正确加电时、电路板与 PHI 之间的连接不良。 跳线 J2 (开路或闭合)的位置不应导致此行为。

    您是否按照 ADS8900BEVM-PDK 用户指南的图8所示安装了两颗螺钉?

    我曾经有过两个板似乎已连接的实例、但 ADS8900BEVM 不会加电、或者会加电、但 ADS8900B 器件和 PHI 板之间不会进行通信。 在这两种情况下、我都没有安装螺钉。 安装螺钉并将 EVM 重新连接到 PC USB 端口后、一切正常。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    所有螺钉均已安装、但遗憾的是没有帮助。
    但是、我尝试连接一个5.5伏的外部电源、而不是 R19。 我还没有观察到中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yuri、

    听起来您有一个有效的解决方案。 TP1上的5.5V 电源由 PHI 板限制为~120mA、这足以为评估板供电。 但是、如果此电源上有额外的负载、则可能会导致过流限制跳闸。

    如果您有任何疑问、请随时回复此帖子。

    谢谢!
    Keith N.
    精密 ADC 应用