请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1274 我们的一名承包商使用 ADS1274创建了自己的电路板设计、并在实验室测试、结果、ESS 或 EQT 中确定了未发生故障。 在第一篇文章测试中、我们开始看到高故障率、即 ADC 无 DIO 输出。 故障分析开始寻找通道行为的变化、发现模拟 CH 1不再在 DIO 上产生输出、但其余的 CH 2、3和4仍然可以工作。 虽然我们认为芯片仍然受到模拟输入、电源、接地或时钟引脚的损坏、但电路板上未发现任何可识别的燃烧迹象。 我们正在考虑分层以 检查电阻击穿、但我想知道其他人是否看到过这种情况、或者是否知道会导致这种损坏的原因。 -Brian Jaeger