This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8135:THS8135为 NRND

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: THS8135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745233/ths8135-ths8135-is-nrnd

器件型号:THS8135

 THS8135在 当前产品中的预期寿命是多少?

它显示为 NRND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 e2e.ti.com/.../622064
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    业务部门能否告知零件的寿命将持续多久?

    此致

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4024589、

    如您在 THS8135产品页面上所见- TI 不建议在新设计(NRND)中使用这些器件。 对这些器件的支持非常有限。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有一年将器件淘汰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有客户购买、NRND 的原因已在上文中解释、这是有限的支持。

    产品寿命对 TI 及其客户至关重要。 为了满足客户需求、我们采用库存管理和多采购策略等策略来解决连续性问题。

    以下是参考 TI EOL 政策(第20节)的 TI GQC (通用质量指南)外部链接:www.ti.com/.../getliterature.tsp

    我们将关闭此帖子。