This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:测量浮动传感器时出现负 PGA 轨问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK, ADCPRO, ADS126X-CALC-TOOL, ADS1263, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744256/ads1263evm-pdk-negative-pga-rail-issue-while-measuring-a-floating-sensor

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1262ADS1263

您好!

我的评估板 ADS1263EVM-PDK 和 ADCPro 软件有问题。 评估卡用于验证医疗设备的概念。 有三个电极连接到 IN2、IN3和 GND 端子。

每次使用电感并对心跳等数据进行采样时、即使数据在 PGA 电源轨之间、我也始终会遇到 PGA 负电源轨故障。

评估卡采用双极(±5V)供电、并使用内部基准。

ADCPro 设置为采样 AIN2和 AIN3。 PGA 增益设置为1V/V

采样数据幅度介于3.9mV 和4.7mV 之间。

如果我使用信号源、我可以在-2.2V 至+2.2V 的直流信号采样中采样、而不会出现负电源轨误差。

我已将采样心搏信号导出到 Excel 文件中。

任何想法?e2e.ti.com/.../Heart-beat.xlsx

谢谢

Olivier Bergeron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    查看此处的 ADS1262和 ADS1263 Excel 计算器工具、以检查您的输入信号是否在 PGA 的共模范围内: http://www.ti.com/tool/ads126x-calc-tool

    如果您有双极电源(+/-5V)、您是否分别为 AVDD 和 AVSS 提供+2.5V 和-2.5V 电源?
    如果 AVSS 为0V,则您的输入电压将需要拍出至少>0.3V 的拍频,以防止 PGA 输出饱和进入电源轨。 使用+/- 2.5V 双极模拟电源可能会解决此问题。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    AVDD 为+2.5V、AVSS 为-2.5V。  

    当我测量 ADC 输入信号时、每个端子上的电压大约为-30mV、而电源轨内的 GND 是-30mV。

    但我在 ADC 输入和 GND 之间连接万用表的情况下进行了一些采样测试、但我没有收到错误消息。 在电路中添加温度计足以解决问题。

    因此、我的电极阻抗可能过高。 我有两个用于捕获差分信号的电极和第三个用作参考的电极。 此基准被连接至 ADS1263EVM 接地。 如果电极阻抗过高、则可能不足以使模拟输入大约为0V。  这可能是它通过电极脱离电源轨而不是使用低阻抗信号源的原因。

    我使用万用表测量了300kR 的电极阻抗。

    Olivier Bergeron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    听起来您的电极电压相对于 ADC 接地浮动。 向电路中添加 DMM 会在信号和接地之间放置一个大电阻;但是、将信号保持在 PGA 输入范围之外已经足够了。

    我不太熟悉 ECG 应用、但据我了解、通常有一个驱动源可将患者/电极偏置到某些共模电压。 以下是一些参考资料:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sbaa196

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/314891

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/681161/2523108#2523108

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    感谢您的回复。

    我对另一个主题有疑问、但对 ADS1263EVM 仍有疑问。 我的评估卡上有三个输入(IN4至 IN6)、这些输入均坚持-2.5V。

    这些电压电平在加电时出现、无需 ADCPro 配置。 即使将配置编程到评估卡(未激活 DAC、IDAC 或 GPIO)、这些电平仍为-2.5V。 这三个输入实际上没有连接到任何外部电路。 应通过 EVM 输入电路上的两个共模电容器将输入端置于 GND 电平。

    我在原理图中没有看到任何可以解释这些电压电平的东西。

    这些输入是否会损坏?

    谢谢

    Olivier Bergeron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    是否已填充 JP1和 JP3跳线?

    IN4-6输入端还连接了一些附加电路、可轻松连接到 RTD:

    • 连接 JP3时、将在 AVSS 中下拉 iN5输入(我假设您已将其配置为-2.5V)。
    • IN4通过 R17连接到 iN5、因此 IN4也会被拉低。
    • 当 JP1被连接时、IN6输入电压将被连接至 IN4。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    没错、跳线已填充。 我假设默认情况下没有填充。

    谢谢

    Olivier