主题中讨论的其他器件: ADCPro、 ADS1262、 ADS1263
您好!
我的评估板 ADS1263EVM-PDK 和 ADCPro 软件有问题。 评估卡用于验证医疗设备的概念。 有三个电极连接到 IN2、IN3和 GND 端子。
每次使用电感并对心跳等数据进行采样时、即使数据在 PGA 电源轨之间、我也始终会遇到 PGA 负电源轨故障。
评估卡采用双极(±5V)供电、并使用内部基准。
ADCPro 设置为采样 AIN2和 AIN3。 PGA 增益设置为1V/V
采样数据幅度介于3.9mV 和4.7mV 之间。
如果我使用信号源、我可以在-2.2V 至+2.2V 的直流信号采样中采样、而不会出现负电源轨误差。
我已将采样心搏信号导出到 Excel 文件中。
任何想法?e2e.ti.com/.../Heart-beat.xlsx
谢谢
Olivier Bergeron