This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 闪存 ADC 和 SAR ADC 之间的差异

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745178/difference-between-flash-adc-and-sar-adc

尊敬的 TI 团队:

有人能告诉我们哪一个更适合实现更好的噪声抑制功能吗? SAR 与闪存 ADC 相比有哪些优势? 在 TI 指定一些闪存类型 ADC

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkatesh、

    SAR 转换器通常更小、成本更低、因为它是一种更易于实现的架构。 我们的 SAR 转换器可实现18 - 20位分辨率、而闪存转换器通常为8 - 10位。 SAR 转换器的功耗也更低。 就速度而言、闪存转换器可以达到千兆采样/秒的速率。 以下是我们的高精度实验室培训视频的链接、您可能会认为该链接很有用:

    training.ti.com/ti-precision-labs-ADCs-DACs-High-Speed-Architectures