This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:此 ADC 是否能够与 Digilent FPGA 开发板良好配合使用?

Guru**** 2687835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263EVM, ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745028/ads5263evm-will-this-adc-work-well-with-digilent-fpga-dev-board

器件型号:ADS5263EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5263TSW1400EVM

大家好、我正在研究一个需要 FPGA 开发板以及符合此板规格的 ADC 的项目。 我想知道此评估板是否适用于 Nexys Video Artix-7 FPGA。 我知道有一个 LVDS 到 FMC 适配 器板 可以连接两个板、但我想获得一些建议。 另一种可以直接与 ADC 配合使用的低成本 FPGA 开发板也是有价值的。

谢谢、

Clayton Golz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clayton、

    你过得怎么样?

    感谢您使用 ADS5263EVM。

    我们使用 TSW1400 EVM 来捕获 ADS5263EVM 的 LVDS 输出数据。

    因为我们的 GUI 仅支持此 TSW1400EVM 来捕获 ADS5263的输出数据。

    此 TSW1400EVM 使用 FPGA:EP4SGX70器件。

    另请查看随附的 TSW1400EVM 原理图。

    e2e.ti.com/.../1057.TSW1400_5F00_D_5F00_SCH.pdf

    是的、如果您使用不同的 FPGA 板从 ADS5263捕获输出数据、

    请确保您的 FPGA 具有与 TSW1400的 FPGA 器件相同的功能引脚。

    另请查看 TI 的网站:

    了解高速 ADC 中的串行 LVDS 捕捉- TI

    www.ti.com/lit/an/sbaa205/sbaa205.pdf

    非常感谢您使用 ADS5263器件!

    此致、